Zum Hauptinhalt springen

산업 자동화의 연결

많은 도전과 잠재력이 존재합니다.

Festo만의 연결기술 „Connectivity“는 기술 역량 개발에 중요한 역할을 합니다. 이는 다양한 산업 분야에서 의미있는 도약을 가능하게 합니다. 제어 체계의 포괄적 네트워킹을
통해 엄청난 잠재력을 제공할 수 있기 때문에 „Connectivity“야 말로 자동화 기술을 위한 주요 어플리케이션이라 할 수 있습니다. 많은 생산 영역에서 이러한 연결기술이 아직
적용되지 않은 이유와 유연하지 못한 독립형 솔루션이 왜 자주 사용되는지에 대한 의문이 제기됩니다. 노하우의 부족이나  변화가 가져올 수 있는 문제에 대한 두려움 때문일까요?

Festo 전문가 인터뷰

Festo는 이미 몇 년 전부터 기계 구성 요소 및 서보 드라이브부터 지능적 컨트롤러 및
최신 클라우드 서비스에 이르기까지 다양한 산업 자동화와 관련한 연결기술의 모든
측면을 이해하려고 노력했습니다. Festo는 자동화 프로세스에서 회사가 구성 및
시운전시 시간과 비용이 많이 드는 작업을 피할 수 있도록 도와주며 편리한 솔루션을
제공합니다. Festo의 해당 분야 전문가인 Markus Schepper 및 Matthias Dreher
에게 제품 관리 담당자와의 인터뷰 내용을 통해  자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.

Markus Schepper: 간단히 말하자면, 특히 기계 연결, 전기 인터페이스 및
시운전은 물론 컨트롤러 프로그래밍과 같은 분야의 작업물에서 클라우드로의
원활한 연결기술을 의미합니다.

Markus Schepper: 연결은 매우 추상적인 것처럼 들리지만 실제로는 매우
구체적입니다. 즉, 장비 제조사와 자동화 전문가가 전동 드라이브를 제어 레벨
과 연결하려는 경우 수행해야 하는 모든 작업을 의미합니다. 그들이 직면한
어려움은 하드웨어와 소프트웨어의 모든 부문에서 전체 인터페이스를 마스터
해야 한다는 것입니다.

Matthias Dreher: 맞습니다. 시스템을 설계 할 때 모든 사람들은 궁극적으로
작업물의 움직임에서부터 컨트롤러에 이르기까지 하드웨어와 소프트웨어를
어떻게 결합하고 사용하는 것이 가장 적합한지 판단해야 합니다.
한 마디로, 모든 인터페이스가 상호 작용하고 통신 할 수 있도록 인터페이스를
서로 결합하는 방법과 시기를 아는 것을 의미합니다.

Markus Schepper:  예를 들어 드라이브 시스템을 다른 컨트롤러와 통합하는
방법이나 기존 장비 컨셉에서 PLC를 교체하는 것은 복잡한 문제입니다. 다른
필드 버스 모듈만 있으면 될까요? 아니요, 그 이상의 차원이며 완전히 다른
언어에 관한 것입니다. 모든 작업은 처음부터 다시 해야 합니다. 이 작업은 축,
모터 및 서보 드라이브가 서로 쉽게 결합되어 컨트롤러를 완벽하게 보완하고
컨트롤러의 통합이 간편해지는 방법에 관한 것입니다.

Matthias Dreher: 소프트웨어도 요즘 중요한 역할을 합니다. 일반적으로 서로
호환되지 않는 광범위한 제품과 같이 복잡성은 점점 증가되고 있습니다.
장비 제조사는 프로그래머가 컨트롤러 설치 작업을 할 때 복잡한 소프트웨어
에 최소한의 시간을 할애하기를 원합니다. 이상적으로는 전체 기계의 구성,
시운전 및 유지 보수를위한 플랫폼이 하나만 있어야 합니다. 따라서 모든
사용자가 주제에 대한 액세스뿐 아니라 일상적인 업무를 보다 쉽게 수행 할
수 있습니다.

Markus Schepper: 언급한 하드웨어 및 소프트웨어 영역 모두에서 솔루션을
필요로 한다는 점에 동의합니다. 더 쉽게 통합되고 상호 연결될 수 있습니다.

Markus Schepper: 장비 제조사에게 문제가 되는 특정 어플리케이션을 살펴
보고 조치를 취해야 합니다.  예를 들어, 컨트롤러가 있습니다. 고객 사양이
변경되고 컨트롤러를 교체해야 하는 경우 시스템을 최대한 빨리 가동해야
합니다. 다시 시작할 필요없이 쉽게 교체 할 수 있는 방법은 무엇일까요?

부품과 소프트웨어 제조업체 입장에서는  모든 것을 연결하기에는 어려움이
있습니다. 따라서 우리의 목표는 장비에서 컨트롤러까지 제어 아키텍처의
완벽한 패키지를 제공하는 것입니다.

Matthias Dreher: 키워드는 전체 하위 시스템 또는 소위 셀 단위의 자동화를
상위 수준 컨트롤러로 통합 할 수 있는 기능을 제공하는 올인원 패키지입니다.
그렇다면 이 PLC의 모든 것을 프로그래밍 할 필요가 없기 때문에 더욱 유연해
집니다. 물론 앞서 언급한 상위 컨트롤러를 대체 할 때마다 많은 시간을 절약
할 수 있습니다.

Markus Schepper: 고객의 고도로 개인화된 요구를 충족시켜야하는 특수 장비
제작 업체보다 대형 시리즈 장비 제작 업체는 드라이브 솔루션을 표준화하는
작업을 진행합니다. 시리즈 장비 제작 업체는 전동 시스템을 완벽하게 구성 및
시운전하는 데 더욱 익숙하며, 최적으로 설계된 인터페이스와 일치하는 하드
웨어 및 소프트웨어가 필요합니다. 반면 특수 장비 제작 업체는 이와는 다른
어려움을 겪고 있습니다. 고객의 기계 설계와의 연결선상에서 각 기계를 재
구성하고 개별적으로 시운전해야합니다. 별도의 교육 필요 없이 가능한 한
간단하고 신속하게 이 작업을 수행하기를 원합니다.

Matthias Dreher: 하지만 시리즈 및 특수 장비 제작자 모두에게 각각의 요구
사항을 충족시키는 편리하고 간단한 솔루션이 있습니다.

Matthias Dreher: 완벽하게 연결된 자동화 시스템에서 장치는 기계적으로나
전기적으로 서로 보완하기 때문에 많은 노력을 들이지 않고 편리하고 간단하게
연결할 수 있습니다.  데스크톱 프린터를 사용하는 것처럼 사용하기 편리하고
교육과 노하우가 필요없는 소프트웨어 솔루션을 의미합니다.

Markus Schepper: 표준화된 제어 시스템과 최적의 전동 장치와 기계 장치를
갖춘 시리즈 장비 제조업체의 주요 과제 중 하나는 자신의 장비를 해외 시장에
마케팅하고 다른 대륙으로 확장하는 것입니다. 그러나 예를 들어, 미국이나
아시아에서의 장비 제어의 경우, 해당 국가에서 통상적으로 사용되는 다양한
종류의 컨트롤러와 마주하게 되며, 이는 장비 제조 업체들이 처음부터 다시
시작해야 한다는 것을 의미합니다.

그들은 거의 모든 장비 프로젝트를 복제하여 다른 언어로 번역해야 하고 프로
그램을 다시 작성하며 문서화해야 합니다. 어떤 경우에는 시스템 구성의 많은
부분을 수정하고 적용하고 교체해야 합니다.  이는 소프트웨어와 하드웨어
면에서 많은 작업과 시간을 필요로 하는 매우 복잡한 프로세스입니다.

이러한 노력을 줄이고 시스템의 유연성을 높이려면 일관된 접근 방식이 필요
합니다.  장비구조의 수직적 통합으로 모든 전기 및 기계 부품은 이미 컨트롤러
의 하부에서 서로 연결되어 있기 때문에 어떤 컨트롤러가 사용되는지는 중요
하지 않게 됩니다.  서보 드라이브는 일반적으로 사용 가능한 모든 컨트롤러와
동일하게 작동합니다.  이것은 서보 드라이브와 컨트롤러 사이를 연결하는
소프트웨어에 의해 지원됩니다.

Matthias Dreher: 특수 장비 제작 업체의 경우 시리즈 제조 업체와 달리 개별

장비를 빠르고 쉽고 안정적으로 구성 및 시운전 할 수 있어야 합니다. 이를

위해 정교한 교육을 받지 않고 기계 장치, 모터 및 서보 드라이브의 드라이브

패키지를 가능한 심플하게 초기 시운전하는 소프트웨어가 이상적입니다. 모든

장치부품을 자동으로 감지하고 파라미터를 통합하고 지능적으로 연결하며

추후 문제없이 안전하게 전체 드라이브 패키지를 실행할 수 있는 소프트웨어입니다.

전기적, 기계적, 지능적 연결에

관련된 백서

추가 정보 및 제안 솔루션은 백서 "Seamless connectivity in industrial automation"을 참조하십시오.

이 백서에서는 다음에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

  • 융통성 있는 산업 자동화 – 현재의 생산 방식은 무엇이며 미래의 생산은 어느 방향으로 발전 할 것인가?
  • 원활한 연결 – 개별 장치부품 요소 간 인터페이스, 그 이상의 연결
  • 하드웨어 및 소프트웨어의 솔루션 – 이것이 시장 출시 시간을 단축하고 설계에서 개념화 및 시운전에 이르기까지 개발을 보다 빠르고 유연하고 쉽게 만들어주는
    방법

실제적인 통찰력을 바탕으로 저자는 문제를 명확하고 포괄적으로 설명하고 가능한 솔루션을 제시합니다.

Festo의 다양한 솔루션.

그리고 원활한 연결.

Festo는 기계 및 시스템의 완벽한 자동화에 이르는 다양한 솔루션을 제공합니다.
자동화 모듈을 서로 연결하여 기계적, 전기적 및 지능적으로 완벽하게 상호 작용할
수 있도록 지원합니다.

지능적  연결

개별 프로세스 모듈의 분산 제어, Festo의 다른 제어 장치 및 통합 모션 제어 솔루션
과의 개방적이고 유연한 통신은 산업 자동화 작업을 위한 다양한 솔루션을 가능하게
합니다. 엔지니어링 및 구성을 위한 혁신적인 소프트웨어 솔루션이 지원됩니다.

전기적  연결

Festo의 서보 모터 및 서보 드라이브는 기계 시스템과 사용자의 제어 기술 사이의
이상적인 연결입니다. 엔지니어링 소프트웨어로 최적으로 매칭되어 구성되기 때문
입니다.

기계적  연결

광범위한 선형 축과 로터리 모듈은 Festo의 서보 모터는 물론이거니와 고객사의
기존 표준과 호환되는 모션 자동화를 위한 다양성을 제공합니다.

지능적 연결
서보 드라이브와 제어 환경의 편리한 연결
모든 장치부품 간의 유연한 통신
전기적 연결
기계적 연결
기계 및 서보 드라이브의 다양한 조합

커미셔닝(시운전) 소프트웨어 Festo Automation Suite.

새로운 커미셔닝(시운전) 소프트웨어인 Festo Automation Suite는 연결 측면에서 핵심적인 역할을 합니다.
이 제품은 파라미터 설정, 프로그래밍, 유지보수를 통합하고 Festo 솔루션 뿐만 아니라 일반적인 제어 솔루션을 아우르는 장치부품을 편리하고 지능적으로 연결합니다.

편리하고 안정적이며 신속합니다.

Faster. Better. Connected.

Festo 솔루션만 있으면 작업물에서 클라우드까지 원활한 연결이 가능합니다.

Festo의 연결과 제품 하이라이트에 대한 모든 정보는 다음 페이지에서 확인 가능
하십니다!

  1. 이 사이트를 지금 공유하세요.