Adoptarea tehnologiei de automatizare electrica vine cu provocari specifice. Pe langa nevoia de cunostinte extinse in domeniul electric si software, aveti nevoie si de un buget relativ mare – astfel incat nu este de mirare ca beneficiile automatizarilor electrice au ramas pana acum rezervate cerintelor complexe de deplasare. Acum schimbam situatia: seria noastra Simplified Motion va ofera o solutie de automatizare ce acopera decalajul dintre pneumatica usor de instalat si automatizarea electrica inteligenta. Cresteti eficienta productiei dvs.: pur si simplu prin conectare si operare.
Pneumatica este in continuarea alegerea preferata pentru sarcini simple de deplasare si pozitionare. Cu toate acestea, intr-o lume din ce in ce mai digitalizate, automatizarea electrica si un flux continuua de informatii de la piesa de lucru catre controller si cloud devin indispensabile. Aceasta va permite reducerea timpului de punere in functiune, garanteaza o productie eficienta din punct de vedere al costurilor si va ajuta la gestionarea ciclurilor mai scurte de viata ale produsului. Economiile realizate in timpul functionarii compenseaza astfel costul ridicat de investitie pentru solutia de automatizare electrica. Punerea in functiune este de asemenea simpla si rapida acum. Cum? Cu seria Simplified Motion.
Seria Simplified Motion este alcatuita din diverse componente electromecanice cu o combinatie de motor si unitate de actionare servo, optimizata pentru aplicatii tinta, cunoscuta ca actionare integrated. Astfel nu este necesara o unitate de actionare servo externa si puteti pune sistemul in functiune rapid si simplu. Acestea sunt ideale pentru deplasari simple intre doua pozitii de capat mecanice, fara scarificarea caracteristicilor de miscare optimizate, deplasare usor amortizata la pozitia finala sau functii de fixare si prindere simplificate.
Nu este necesar un software sau un PC pentru punerea in functiune prin principiul de conectare si operare, deoarece toti parametrii sunt setari manual pe actuator. Puteti conecta seria Simplified Motion direct la controller folosind modului I/O digital (DIO) sau IO-Link®, ambele fiind integrate ca standard.
Profil de baza pentru deplasarea intre doua pozitii de capat, cu control al vitezei.
Profil extins de miscare pentru functii simplificate de fixare prin presare si prindere, precum si controlul vitezei si fortei.
Suplimentar, functii extinse sunt disponibile prin IO-Link®:
Pentru punerea in functiune a sistemului, ajustati toti parametrii direc pe unitatea de actionare integrata printr-un proces simplu si intuitiv fara instructiuni de operare substantiale sau complexe:
Produse: EPCS, ERMS , ELGS-TB, ELGS-BS
Produse: EPCS
Produse: EGSS
Produse: ELGS-TB , ELGS-BS , EPCS, ERMS
Produse: ELGS-TB , ELGS-BS , EGSS , EPCS
Produse: ERMS
Produse: ELGS-TB , ELGS-BS , EPCS
Unitatile de actionare pneumatice sunt alegerea preferata pentru aplicatii simple si sarcini de deplasare. Acestea imbina instalarea facila si controlul la costuri de investitie foarte atractive. Ca furnizor de top atat pentru componente de automatizare pneumatica cat si electrica, Festo a introdus acum simplitatea pneumaticii in lumea automatizarii electrice prin noua serie Simplified Motion.
Chiar daca pneumatica este solutia preferata pentru aplicatii ce necesita miscari simple, aceasta tehnologie se confrunta in prezent cu digitalizarea. Acest aspect creeaza necesitatea de a avea informatii actualizate despre starea unitatii de actionare pentru reducerea timpului de punere in functiune, pentru eficientizarea productiei din punct de vedere al costurilor si pentru a gestiona cicluri de viata mai scurte ale produsului. Mai mult, chiar daca actionarile pneumatice sunt cea mai atractiva tehnologie din punct de vedere al costurilor de investitie, trebuie luate in considerare si costurile totale, precum costul total al proprietatii. Diagnosticul si volumul mare de date necesita un flux continuu de informatii de la piesa de prelucrat la controller si cloud. Sistemele pneumatice traditionale se lupta cu aceasta provocare, deoarece aerul comprimat nu poate transmite date. Atunci cand cponsideram acesti factori, nu este surprinzator faptul ca producatorii de masini privesc din ce in ce mai mult deplasarea electrica ca valoarea adaugata sau chiar o alternativa la pneumatica.
Considerand cerintele si trendurile din automatizare, ne putem astepta ca schimbarea sa fie mai rapida desct este in realitate. Aceasta se explica prin dezvoltarea noilor produse si echipamente pneumatice ce raspund acestor cerinte cu tehnologie sofisticata. Totusi, cel mai evident motiv este faptul ca majoritatea miscarilor complexe ale utilajelor sunt deja realizate prin unitati de actionare electrice si faptul ca miscarile simple sunt usor de realizat cu pneumatica.
In aceasta zona, actionarile electrice au ceva dezavantaje, fiind foarte costisitoare iar punerea lor in functiune prea complexa. Un sistem pneumatice poate fi pornit usor cu ceva cunostinte si o surubelnita, pe cand, pentru a asigura o buna functionare a cilindrilor electrici intre doua pozitii de capat, sunt necesare cunostinte software, training indelungat si expertiza in domeniul electric. Festo a luat aceasta nevoie a pietei pentru actionari electrice simple si a raspuns prin noua Simplified Motion.
Seria Simplified Motion Series de la Festo nu este doar o gama de sisteme de actionare, ci a fost proiectat de la 0 pentru a oferi simplitate la instalare.
Nucleul seriei Simplified Motion, lansat pe piata in septembrie 2019, este un nou motor integrat cu un actuator atasat permanent si este disponibil deja asamblat pentru o gama larga de unitati de actionare mecanice. Aceasta asigura miscari liniare si rotative cu larga varietate de dimensiuni. Astfel, conceptul nu doar reduce spatiul de instalare, ci minimizeaza si timpul de instalare si costurile proceselor de productie.
Un concept de instalare mecanica in sine nu ajuta la reducerea decalajului fata de pneumatica; trasatura decisiva este functionalitatea. Este astfel important să ne concentrăm pe reducerea complexității de mișcare oferită de seria Simplified Motion pentru a crea o alternativa reala.
In cazul unui actuator pneumatic, o miscare simpla intre doua pozitii de capat, definite mecanic, este realizata folosind o oprire dura sau amortizare iar ciclul de lucru nu este 100% repetabil. In acest caz prin seria Simplified Motion, se combina o rampa fixa de accelerare si decelerare cu o viteza constanta pentru a obtine o miscare amortizata si repetabila.
Pneumatica ofera posibilitatea grozava de a comuta de la deplasare dinamica la un mod de presare, fara costuri suplimentare. In tehnologia traditionala de actionare electrica, aceasta schimbare ar presupune ceva munca de programare. Noua serie aduce o solutie inteligenta pentru acest aspect. Sectiunea controlata prin viteza este pur si simplu scurtata, iar miscarea dinamica este comutata la o miscare de presare controlata de forta in acest moment, setata direct pe unitate si fara a necesita programare .
Conceptul de a combina simplitatea pneumaticii cu avantajele actionarilor electrice este extins si la unitatea de control, cobinand punerea in functiune fara software, folosind tehnologii de control de top pentru actonari simple: IO digital si IO-Link®. Motorul integrat este echipat cu doua conexiuni standard si are la baza principiul de conectare si operare, fara a necesita un software sau parametrizare.
Pentru a asigura functionarea pasii sunt foarte simpli, toate setarile pot fi reglate direct pe motor prin folosirea a trei butoane si a unui meniu LED usor de inteles. Viteza si forta pot fi setate pentru ambele directii. In plus, butoanele sunt folosite si pentru a seta pozitia de referinta la capat si punctul de transfer al controlului de la viteza la forta. In final, toate miscarile pot fi testate direct pe dispozitiv, in modul demo. Acesta asigura functionalitatea completa a axelor utilajului inainte ca inginerul de software sa isi deschida macar laptopul.
La nivelul cel mai simplu, unitatile de actionare sunt controlate prin intermediul a doua intrari digitale, ca un ventil pneumatic 5/3, ceea ce asigura o instalare foarte rentabila. Folosind doua iesiri digitale, devine de asemenea posibila detectarea atingerii pozitiei de capat, ca printr-un senzor de proximitate, dar fara costul suplimentar.
Cea mai interesanta caracteristica a seriei este functionalitatea IO-Link® ce este integrata ca standard, aducand astfel actionarile electrice simple in lumea Industry 4.0 si a digitalizarii. Cu IO-Link®, toti parametrii pot fi transferati de la distanta, copiati in multiple unitati de actionare sau utilizati ca backup pentru cazul defectarii unei unitati. De asemenea, permite citirea cu usurinta a altor parametri, cum ar fi distanta parcursa si numarul de cicluri. Aceste date pot fi utilizate apoi pentru mentenanta preventiva sau transmise in cloud. In final, cu IO-Link® deplasarea poate fi intrerupta la o pozitie intermediara prestabilita, in mijlocul cursei, evitand astfel opririle mecanice la capat, comune in pneumatica. Astfel seria Simplified Motion se dovedeste si mai flexibila.
Cum toate actuatoarele din serie au mereu modulul digital I/O si IO-Link® integrate, avantajele ambelor optiuni pot fi folosite la maxim, de exemplu punerea in functiune prin IO-Link® si control prin modului digital I/O.
Prin caracteristicile punerii in functiune fara software si controlul simplu via modulul digital I/O si IO-Link®, unificate si integrate intr-o unitate de actionare compacta, seria Simplified Motion este prima solutie ce asigura imbinarea perfecta intre simplitatea pneumaticii si avantajele automatizarilor electrice. Constructorii de utilaje pot forlosi acum actuatoare electrice si pentru sarcini foarte simple si isi pot proiecta echipamentele cu un nou nivel de performanta.